This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 尝试运行 TLC 5946、但我的控制器缺少信号。

Guru**** 2599205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709431/i-m-trying-to-run-tlc-5946-but-my-controller-lacks-signals

我正在尝试使用您的 TLC 5946来运行 LED。 在我的控制器中、SIN、SCLK、XLAT 和 BLANK 信号会输出。 但是、TLC 5946所需的 GS CLK 和 Mode 信号不会输出。 GS CLK、是否有任何方法可以在没有模式信号的情况下驱动 TLC 5946? 如果不是、您能否使用 SIN、SCLK、XLAT 和空白创建 GS CLK、模式? 我将等待快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您之前的帖子中回答。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth