This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1电源问题与故障;输入电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709145/lm5050-1-lm5050-1-supply-question-vs-vin

器件型号:LM5050-1

您好的支持团队、

我的客户希望我们使用 LM5050-1进行24V 电源轨 ORing、他们能否在 VIN 和 VOUT 以24V 运行时提供外部 VCC 以偏置 VS 为12V、即 VIN > VS?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢你

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    使用高于 Vs 的 VIN 没有问题。

    此致、
    Kari。