请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好的支持团队、
我的客户希望我们使用 LM5050-1进行24V 电源轨 ORing、他们能否在 VIN 和 VOUT 以24V 运行时提供外部 VCC 以偏置 VS 为12V、即 VIN > VS?
谢谢你。
此致、
Wei-Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.