This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:tps55340

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709113/tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

II 需要使用 TPS55340实现12V、1.5A 的输出。 我的输入电压为6V - 7.4V。 如果输入电压低于6V、我需要禁用稳压器。 那么、我可以为此做些什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    您需要添加一些额外的检测电路来检测 Vin、当 Vin <6V 时、将 EN 引脚拉至低电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该添加哪个电路以及组件的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路中是否有 MCU 或比较器? 它应该是精确的6V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路中有微控制器单元。 我设计的电路是 SOM 的载板。我从电池获取输入。  我的电池截止电压为6V。 因此、如果电池电压低于6V、我需要禁用整个系统。 IAM 在输入级中使用此稳压器。 因此、如果禁用稳压器、整个系统将关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    然后、您可以使用 MCU 检测 Vin。