请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 II 需要使用 TPS55340实现12V、1.5A 的输出。 我的输入电压为6V - 7.4V。 如果输入电压低于6V、我需要禁用稳压器。 那么、我可以为此做些什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.