This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:调光模式

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706840/tps61195-dimming-mode

器件型号:TPS61195

您好!

我们的客户使用 TPS61195时、有两个问题。

Q1)客户在 以下条件下使用调光模式。

PWM 接口

调光频率:20kHz

最低负荷:10%

客户应选择哪种模式?

Q2) EN 引脚的引脚功能

数据表的引脚功能表中提到了"SDAble 和禁用引脚"。

它是什么意思?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、
    至于您的问题:
    1) 1)建议使用直接 PWM 模式。 这意味着 SEL1和 SEL2都连接到 GND
    2) 2)这是一个拼写错误、"SDAble"应该是"Enable"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caryss-San、您好!

    感谢你的答复。
    我看到 SDAble 是一个拼写错误。

    我对你的建议有疑问。
    根据数据表上的表4、其中提到最小值= 20%
    在10kHz 至20kHz 的 PWM 频率下运行。
    客户希望将最小值设置为10%。
    在 PWM 频率=20kHz 且采用直接 PWM 模式时、是否可以使用 Dmin=10%?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    我将发布另一个线程。
    我关闭此帖子。

    谢谢、
    Naoki Aoyama