请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61195 您好!
我们的客户使用 TPS61195时、有两个问题。
Q1)客户在 以下条件下使用调光模式。
PWM 接口
调光频率:20kHz
最低负荷:10%
客户应选择哪种模式?
Q2) EN 引脚的引脚功能
数据表的引脚功能表中提到了"SDAble 和禁用引脚"。
它是什么意思?
此致、
Naoki Aoyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.