This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:最大软启动时间

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707666/lmr23625-maximum-soft-start-time

器件型号:LMR23625

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户对内部软启动时间有疑问。

其数据表显示了 HSOIC 封装和 WSON 封装的软启动时间分别为2ms (NOM)和6ms (NOM)。

您能否为每个封装提供最大软启动时间?

对于客户的应用、启用后的软启动时间必须在10ms 内。

以下是客户应用中 LMR23625的外设信息。

  • 负载:FPGA (Intel/MAX10)  
  • 输出电压:3.3V

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试从 PE 获取数据。 但请注意、由于数据不是最大数据表数据、因此无法保证该值。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief-San

    我知道不能保证 vlue。
    我期待收到你的答复。

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我直接通过电子邮件回复了信息。 因此、我将关闭该线程

    谢谢
    -Arief