请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23756 主题中讨论的其他器件: TPS23754EVM-383、 TPS23754
您好!
请帮助查看随附的原理图、问题如下:
1- POE 交换机无法检测到 POE 板作为 POE 设备,将此 POE 板连接到 POE 交换机、POE 交换机没有电压输出。
2 -插入 VDD 和 VSS 之间的52V 外部适配器、MOSFET Q10 损坏、某些电路板 Q7&Q9也损坏,移除 Q7&Q10、测试输出是否为12V 输出。