This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:PoE PD TPS23756检测问题。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23754EVM-383, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705017/tps23756-poe-pd-tps23756-detection-issue

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23754EVM-383TPS23754

您好!

请帮助查看随附的原理图、问题如下:

1- POE 交换机无法检测到 POE 板作为 POE 设备,将此 POE 板连接到 POE 交换机、POE 交换机没有电压输出。

2 -插入 VDD 和 VSS 之间的52V 外部适配器、MOSFET Q10 损坏、某些电路板 Q7&Q9也损坏,移除 Q7&Q10、测试输出是否为12V 输出。

希望收到一份回复 ASAP.e2e.ti.com/.../7217.TPS23756_2D00_POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Relynn、

    我们目前正在查看原理图、我们的评论将在有可用时发布。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Relynn、

    对于 bob Smith 端接、它应该是10nF 而不是100nF。 我过去见过这种效应检测。
    我看不到 VDD 和 VDD1连接。 我看到的是测试点、但不是网络连接。

    对于这些电源要求和52V 输入、您可能会考虑复制 TPS23754EVM-383。 我这样说是因为 TPS23756和变压器选择专为宽输入而设计。 对于12V 输出应用、适配器为12V (例如)、适配器通常位于输出端、而不是主电源上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    感谢您的回复。
    1 -在我的原理图中、VDD1不是测试点、它是功率符号、VDD 和 VDD1已连接。
    2 -将 C12-C15更改为0.01uF、没有改进。
    3 -我的设计完全复制了 TPS23754EVM-383、但它不起作用。 除了输入之外、TPS23756和 TPS23754之间还有其他差异吗?
    4-在您的官方原理图中、VSS 和主 GND 之间有一个 TVS、它是否有必要或可能影响该功能?(在我的设计中、没有此 TVS)
    您能给我其他有关我的设计的想法吗? 您的回复看起来很不好。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Relynn、

    可能会通过二极管桥式整流器泄漏。 我注意到它与我们的 EVM 中使用的不同。

    您能否显示 VDD-VSS 和 ISS 波形以显示启动期间(检测和分类)发生的情况?

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Relynn、

    我将关闭此主题并将其标记为已解决。 否则、如果您有其他波形或注释、您可以回复此主题并重新打开它。

    谢谢、
    Tom