This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:使用 LM2776为运算放大器负轨供电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186038/lm2776-using-the-lm2776-to-power-op-amp-negative-rail

器件型号:LM2776

我使用 LM2776为双电源轨到轨输入和输出运算放大器的负电源轨供电。 如果 LM2776没有负电源轨的输出、但正电源轨仍然存在、运算放大器会摆动到正电源轨还是输出电阻足够低、从而使输出为0伏?

电路说明:

运算放大器由+/- 3.3V 电源供电、使用 LM2776从+3.3V 电压生成-3.3V 电压。 它采用反相配置、采用具有反相单位增益的-3.3V 输入来生成+3V 的输出。 运算放大器负载非常轻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您能否分享您的原理图和运算放大器的器件型号?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在2个单独的原理图中展示了这一点:LM2776逆变器和它为其供电的运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    当 LM2776关闭时、其输出将悬空。  我的理解是 、C84电容器将有助于保持电源轨处于 GND 电势。 因此运算放大器输出应为零、不应钳制到正输出。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了额外保证 LM2776输出保持 GND、在其输出端添加一个电阻器到接地端的情况会怎样、例如4.99K Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、您可以添加额外的接地电阻作为预防措施。

    此致、

    瓦伦