请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 我使用 LM2776为双电源轨到轨输入和输出运算放大器的负电源轨供电。 如果 LM2776没有负电源轨的输出、但正电源轨仍然存在、运算放大器会摆动到正电源轨还是输出电阻足够低、从而使输出为0伏?
电路说明:
运算放大器由+/- 3.3V 电源供电、使用 LM2776从+3.3V 电压生成-3.3V 电压。 它采用反相配置、采用具有反相单位增益的-3.3V 输入来生成+3V 的输出。 运算放大器负载非常轻。