This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:流入 OUT 引脚的电流?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707098/lm5069-current-flowing-into-the-out-pin

器件型号:LM5069

大家好-  

我查看的是使用 LM5069的电路。  其中一种用例是 VIN = 0、VOUT = 12V (来自电路板上的另一个源)、我是否可以将电流从齐纳二极管(栅极和输出端之间的二极管)流入各种电流源或电荷泵?  电流会造成多大的损坏?  

是否应在绝对最大值表中涵盖此内容?

非常感谢  

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    我希望您在本用例中考虑背靠背 FET 配置、否则 Vout 将通过热插拔 FET 的体二极管出现在 Vin 上。
    关于 OUT 引脚的输入电流:参考"图18。 www.ti.com/.../slvuaa1.pdf 的 LM5069EVM-627 Schematic” ,当 Q1和 Q2都处于 OFF 状态-> OUT 引脚看不到12V,因此预计 OUT 引脚中不会有电流流入。
    如果这不能澄清您的问题、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、感谢您提供该应用手册。

    这个问题涉及的是仅与 Q1相关的电路板、因此尽管这是一个好建议、但现在还没有实际意义。

    在使用案例中、当 VIN = 0、VOUT = 12V (来自电路板上的另一个电源)时、我是否能够将流经齐纳二极管(栅极和输出之间的二极管)的电流流入各种电流源或电荷泵?  电流会造成多大的损坏?  

    是否应在绝对最大值表中涵盖此内容?

    谢谢、  

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    让我在 EVM 上验证一下、几天后再回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    我没有观察到任何电流流入 EVM 上的 OUT 引脚。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Rakesh