请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 大家好-
我查看的是使用 LM5069的电路。 其中一种用例是 VIN = 0、VOUT = 12V (来自电路板上的另一个源)、我是否可以将电流从齐纳二极管(栅极和输出端之间的二极管)流入各种电流源或电荷泵? 电流会造成多大的损坏?
是否应在绝对最大值表中涵盖此内容?
非常感谢
Jake
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rakesh、感谢您提供该应用手册。
这个问题涉及的是仅与 Q1相关的电路板、因此尽管这是一个好建议、但现在还没有实际意义。
在使用案例中、当 VIN = 0、VOUT = 12V (来自电路板上的另一个电源)时、我是否能够将流经齐纳二极管(栅极和输出之间的二极管)的电流流入各种电流源或电荷泵? 电流会造成多大的损坏?
是否应在绝对最大值表中涵盖此内容?
谢谢、
Jake