主题中讨论的其他器件:BQ78350、 LM5118
您好、Eveybody、
我的原型有问题、是锂离子电池组、我使用 BQ7692003PWR 作为 BMS、使用 BQ78350DBT-R1作为配套控制器、使用 LM5118MHX/NOPB 将张力提高到+24V。
我将原理图分为不同的方框,这样我就可以断开 彼此的连接,您可以在下面看到它的屏幕截图:

之前有一个 CC-CV 充电器器件、但这并不重要、"BMS"器件运行良好、就像 "BuckBoost1"器件一样、如果我使用实验室电源为其供电、但当我使用跳线(J105和 J106)连接这两个器件时、 由于放电短路(寄存器 ASCD 和 ASDCL)、BQ78350将自身置于安全模式(寄存器 SS)、即使没有任何负载也是如此。 我将 OCD 阈值设置为-900mA、如果我直接在"BMS"部件之后连接一个可变电阻器、它的工作方式就像我想要的那样。 我认为浪涌电流很高、因为当我放置跳线时、这里可能会产生一些火花噪声、 我尝试添加一个 NTC 浪涌电流限制器、它正在工作、但我的电流范围非常宽、如果我想要具有较高的最大电流能力、那么当电流强度较低时、它会消耗大量功率。
我使用此原理图创建了降压/升压:
我正在测试 SL10 10004 NTC 我之前尝试过几个基准、我知道电阻 器必须大于6.5欧姆、以避免我的问题、因此我的解决方案之一是将 NTC 浪涌电流限制器更改为较低的电阻器值、 可能会降低我的最大标称电流、但我失去了产品的功能。 您是否知道我可以采取哪些措施来避免此问题?
我想我可以使用软启动 IC 或具有电阻器与 RC 延迟的 MOSFET 并联的系统、但如果您知道如何控制这种较高的浪涌电流、那会更好。
感谢你的帮助
卢卡斯