This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:放电短路

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185605/bq78350-r1-short-circuit-in-discharge

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350LM5118

您好、Eveybody、

我的原型有问题、是锂离子电池组、我使用 BQ7692003PWR 作为 BMS、使用 BQ78350DBT-R1作为配套控制器、使用 LM5118MHX/NOPB 将张力提高到+24V。  

我将原理图分为不同的方框,这样我就可以断开 彼此的连接,您可以在下面看到它的屏幕截图:

之前有一个 CC-CV 充电器器件、但这并不重要、"BMS"器件运行良好、就像 "BuckBoost1"器件一样、如果我使用实验室电源为其供电、但当我使用跳线(J105和 J106)连接这两个器件时、 由于放电短路(寄存器 ASCD 和 ASDCL)、BQ78350将自身置于安全模式(寄存器 SS)、即使没有任何负载也是如此。 我将 OCD 阈值设置为-900mA、如果我直接在"BMS"部件之后连接一个可变电阻器、它的工作方式就像我想要的那样。 我认为浪涌电流很高、因为当我放置跳线时、这里可能会产生一些火花噪声、 我尝试添加一个 NTC 浪涌电流限制器、它正在工作、但我的电流范围非常宽、如果我想要具有较高的最大电流能力、那么当电流强度较低时、它会消耗大量功率。  

我使用此原理图创建了降压/升压:

我正在测试 SL10 10004 NTC 我之前尝试过几个基准、我知道电阻 器必须大于6.5欧姆、以避免我的问题、因此我的解决方案之一是将 NTC 浪涌电流限制器更改为较低的电阻器值、 可能会降低我的最大标称电流、但我失去了产品的功能。 您是否知道我可以采取哪些措施来避免此问题?

我想我可以使用软启动 IC 或具有电阻器与 RC 延迟的 MOSFET 并联的系统、但如果您知道如何控制这种较高的浪涌电流、那会更好。

感谢你的帮助

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我会检查数据存储器保护中的每个参数。 电流有许多设置。

    TRM 第3.1.4节中引用了大多数用于电流保护的 FET 操作选项

    其他相关章节

    3.5放电过流保护

    3.6.2放电短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、  

    我重新检查了数据表中提到的部分、但我已经知道这些参数、我无法增加我的电流阈值、因为在系统启动时有一点火花。 必须根据我的电池调整 OCD 阈值、以确保电池安全、我需要一个仅针对瞬态状态的解决方案。

    感谢您的回答

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    高浪涌电流肯定是一个具有挑战性的问题。 BQ78350-R2固件具有额外的预放电功能、这可能很有用、但这需要修改您的硬件以添加预放电电路。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    我正在读取 LM5118的数据表、我在其中看到 IC 上有一个软启动引脚、因此我尝试更改电容器值以增加上升时间、我找到了一些东西。

    我的原理图分为3个模块:  

    -输入和 CC-CV 充电器

    - BMS

    -降压/升压

    这三个引脚都分离了 GND、因为电池的输入/输出电流 由负极端子控制。

    但是、当我用示波 器查看上升时间时、我的问题消失了、但没有示波器、它就不起作用(与之前一样)。 原因是  :我的计算机通过 SMB 总线连接到 BQ78350,因此它将 GND 连接到接地端,示波器也在执行相同的操作,因此它们具有相同的 GND 基准。 由于这个原因、我发现了一个新问题、如果我拔下计算机电源插头、BQ78350无法启动、因为我使用了一个替代的引导选项。 因此、我必须找到一种在没有任何电流流动的情况下连接接地端的方法。

    卢卡斯