您好!
我尝试计算开关节点电容、我有几个问题。
我在 MathCAD 工作表中找到了我需要考虑的电容列表、如下所示:
后跟一个公式、如下所示:
1.我能得到这个公式的某种推导吗?
2.这是与时间相关的有效电容吗?
3.如果它是与时间有关的电容,它是否也是按照 Goerte 先生在答复一个名为"UCC28780:有关 MathCAD 工作表的更多问题"的帖子时所解释的程序计算的?
Goerke 先生解释说:
4、耗尽模式 MOSFET 的输出电容也应按照上面所示的相同步骤计算?
在同一帖子中、Goerke 先生建议了一种单独查找初级 MOSFET 电容的方法、如下所示:
我尝试使用两个公式计算初级 MOSFET 输出电容(如 MathCAD 表中给出的以及 Goerke 先生建议的那样)、但我得到了不同的结果。
我选择了 MOSFET - Infineon IPP60R180C7
VBULK_MIN - 68.04V
NPS–8.
VO_NOM–12V
Vrfl–96V
使用 Mathcad 表中的公式、我得到1.008*10^3pF
根据 Goerke 先生建议的公式,我得到1.379*10^3pF。
5.不同结果的原因可能是什么?