This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:斜坡时间

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084, TPS62097, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708675/tlv62084-ramp-time

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TPS62097TLV62568

大家好、

我的客户考虑使用 TLV62084、但其 应用中的斜升时间(10mV/us)更快。
 是否有任何器件在启动过程中具有较慢的斜坡时间?
我听说5mV/us 是他的应用的理想选择。
----------------------------------------
(数据表第10页)

----------------------------------------

该应用需要5V 输入电压、3.3Vout / 650mA (最大值)、并且相同的封装(8引脚 WSON)是理想的选择。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    让我检查一下并返回给您。
    推动这一要求的动力是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    感谢您的友好支持。
    我将向我的客户确认要求的背景。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我使用 webench 进行了搜索、TPS62097具有可调软启动功能、似乎适合客户应用条件、但封装不同、但它具有3.3V 的固定输出版本

    此外、TLV62568可能适合其启动时间要求、客户是否已经了解过?