请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62084 主题中讨论的其他器件: TPS62097、 TLV62568
大家好、
我的客户考虑使用 TLV62084、但其 应用中的斜升时间(10mV/us)更快。
是否有任何器件在启动过程中具有较慢的斜坡时间?
我听说5mV/us 是他的应用的理想选择。
----------------------------------------
(数据表第10页) 
----------------------------------------
该应用需要5V 输入电压、3.3Vout / 650mA (最大值)、并且相同的封装(8引脚 WSON)是理想的选择。
此致、
雅丽塔/日本地区