请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3492HC 大家好、团队、
您能否帮助我检查以下计算结果、以检查 LM3492HC-Q1对比度和输入钳位电流是否符合系统规格?
e2e.ti.com/.../LM3492HC_2D00_Q1-Contrast-Ratio-Calculation.xlsx
通过计算、LED 驱动器应满足系统规格。
12S6P
最大 LED VF 为3.7V
每通道输出电流为0.13A
谢谢你。
此致、
丁