This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:对比度和输入钳位电流计算

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC-Q1, LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708550/lm3492hc-contrast-ratio-and-input-clamp-current-calculation

器件型号:LM3492HC

大家好、团队、

您能否帮助我检查以下计算结果、以检查 LM3492HC-Q1对比度和输入钳位电流是否符合系统规格?

e2e.ti.com/.../LM3492HC_2D00_Q1-Contrast-Ratio-Calculation.xlsx

通过计算、LED 驱动器应满足系统规格。

12S6P

最大 LED VF 为3.7V

每通道输出电流为0.13A

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    "(在3kHz LED 调光频率下为1000:1、调光信号的最小脉冲宽度为300ns)。" 但是:"最低对比度为1000:1。 DIM1和 DIM2引脚调光信号的最佳脉冲宽度为300ns。"

    我将与一位同事就此进行核实。

    编辑(添加): 这是 LM3492HC 器件、只要 DIM1和 DIM2引脚的脉冲宽度大于300ns、它就适合10、000:1。  计算功率是正确的、但1.2的用途是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    对比度更高、PWM 频率更低。 您尝试实现的目标应该是好的。 他说、在200Hz 时应该可以实现5000:1调光。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您帮助确认我的计算。 用于 Pout 计算的1.2是增加输出功率的裕度。

    谢谢你。
    此致、