This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:推荐使用适用于太阳能输入的单节 LiFePo4电池充电器。

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650, BQ25703A, BQ25700A, BQ25895, TIDA-01556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707232/bq25071-recommendation-for-a-single-cell-lifepo4-battery-charger-for-solar-input

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件:BQ24210BQ24650BQ25703ABQ25700ABQ25895TIDA-01556
您能否建议使用相当于"bq24210 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器"的电池充电器、而不是用于 LiFePo4电池。
bq2507x 似乎已经接近尾声、但并未提及 Solar/DPM 功能。  Bq24650是另一种选择、但 Bq2507x 更具成本效益。
这两个器件之间的任何建议、或者我们还应该考虑另一个器件。
谢谢、
Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    TI 目前提供3个充电器、为 LiFePo4电池充电并具有太阳能输入:bq24650、bq25700A 和 bq25703A。 遗憾的是、它们中没有一个与 bq24210等效。 以下是这些充电器之间的一些主要差异:

    bq24650:降压拓扑、独立为1-6节电池充电
    bq25700A:降压/升压拓扑、为1-4节电池充电、SMBus
    bq25703A:与 bq25703A 类似、但使用 I2C

    希望其中一款充电器能够满足您的要求!

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    要添加到 Angelo 的注释中:

    如果您有一个 MCU 来控制充电器、我们还有一个 TI 参考设计、使用具有集成 ADC 的 BQ25895充电器来实现简单的 MPPT 控制方案。

    您可以在此处找到它:ti.com/tool/tida-01556、其中包含适用的设计指南和源参考代码。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo 和 Joel、感谢您的指导。 我仔细研究了这些问题、我有几个简短的问题、同时我还深入研究了这些问题。

    BQ24650接近我们的需求。 我们可以使用 VDPM 调节将输入电压调节至5.5V、这是我们的 PV 模块的 VMPPT。 我们还将 USB 电源馈入同一电池充电器。 USB 电源和太阳能电源将通过一个开关供电、当提供 USB 电源时、此开关将关闭太阳能路径进入电池充电器。 当提供 USB 电源时、我们将更改 VDPM 设置以调节至5V (对于 USB)。

    问题:
    1) 1)您是否看到此流程有任何问题?
    2) 2)我们可以做的任何简化? USB 和太阳能都有通用的 VDPM 设置并牺牲一些功率?
    3) 3)为了安全起见、USB 输入调节是否应低于5V。?

    非常感谢您和其他 TI 工程师提供的出色支持。
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    我想您希望 USB 电源的 VDPM 阈值低于此阈值。 可能为4.5V、具体取决于您计划的绘图电流大小以及充电器输入和 USB 输出之间的预期最大阻抗。 否则、充电器可能根本无法调节系统电压或充电。 但是、这不是一个安全问题;而是一个过载状况问题。

    除此之外、我对您的流程的主要评论是确保您有一种检测 USB 输入是否存在的方法。

    就简化而言、我认为这是尽可能简化的。 还应考虑您的应用中是否有太阳能电池板或单个太阳能电池。 虽然一个电池在整个 irridance 上显示相似的 V_MPP、但面板有点复杂、尤其是当部分上色或其上的温度分布不均匀时。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel。 我们有一个面板、一个电芯不会提供我们需要馈入此充电器的电压电平。