请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25071 主题中讨论的其他器件:BQ24210、 BQ24650、 BQ25703A、 BQ25700A、 BQ25895、 TIDA-01556
您能否建议使用相当于"bq24210 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器"的电池充电器、而不是用于 LiFePo4电池。
bq2507x 似乎已经接近尾声、但并未提及 Solar/DPM 功能。 Bq24650是另一种选择、但 Bq2507x 更具成本效益。
这两个器件之间的任何建议、或者我们还应该考虑另一个器件。
谢谢、
Krishna