This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:适用于高压5S 锂聚合物电池的 BQ40Z80

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706465/bq40z80-bq40z80-for-high-voltage-5s-lipo-batteries

器件型号:BQ40Z80

我对新芯片感到非常兴奋、我想知道它何时可用

我们目前正在开始开发 BMS、需要以下数量:

  • 开发/原型设计
    • 2018年第3季度
    • 50-100个样本

  • 预量产
    • 2018年第3季度
    • 200-300个单元
  • 生产
    • 从2019年第1季度开始
    • 每年5-10千个单位(上升后)

我有以下问题:

  • 供应链:
    • 芯片何时上市?
    • 您是否可以满足上述数量要求?
    • 预计提前期是多少?
    • 您是否看到任何供应链问题? (如今电子产品成为如此热门的话题)
  • 技术
    • 芯片是否与 HV 单元一起工作? (4.35V/节最大电压)
    • Impedance Track 与 CEDV 相比、哪一个更好?
    • 阻抗跟踪是否需要校准/培训?
    • 将固件调整为特定应用有多困难?
      • 也就是说、只是调整参数还是需要更多编码?
    • 评估板上使用的固件是否与用于生产的固件相同?
    提前感谢您提供的所有信息

最好

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Federico、
    可提供 bq40z80样片(免费样片和付费样片):您是否尝试订购某些样片?
    我们将在今年晚些时候发布 RTM (向市场发布)。
    我们预计此器件不会出现任何供应链问题。
    IT 与 CEDV:这是一个复杂的问题、因为它取决于许多因素(精度要求、应用...)。 无人机制造商通常以其精度为基准。
    使用 bq40z80时、您无需进行编码。
    我们可能会在 RTM bq40z80时发布新固件(告知太早)。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    还有一个问题、我已经正确理解诸如 BQ40Z80之类的 TI 芯片是独立解决方案、即无需额外的微控制器即可构建完整的 BMS?

    我们仍在评估 BQ40Z80是否最适合我们的应用、因此我们尚未订购样片。

    说到哪一项、由于我们在 TI BMS 芯片方面没有太多经验、我想知道:您是否还在选择最合适的芯片/解决方案时提供支持? 您需要哪些类型的数据来帮助您进行此选择? (您是否有要填充的表单或类似的表单)

    最棒的

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Federico、
    bq40z80确实是一种独立的监测计:无需微控制器。
    开始选择下一个监测计的最佳地点是 www.ti.com/.../products.html
    您可以使用左侧的参数搜索来确定最适合您应用的器件。

    此致、
    David