请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 我对新芯片感到非常兴奋、我想知道它何时可用
我们目前正在开始开发 BMS、需要以下数量:
- 开发/原型设计
- 2018年第3季度
- 50-100个样本
- 预量产
- 2018年第3季度
- 200-300个单元
- 生产
- 从2019年第1季度开始
- 每年5-10千个单位(上升后)
我有以下问题:
- 供应链:
- 芯片何时上市?
- 您是否可以满足上述数量要求?
- 预计提前期是多少?
- 您是否看到任何供应链问题? (如今电子产品成为如此热门的话题)
- 技术
- 芯片是否与 HV 单元一起工作? (4.35V/节最大电压)
- Impedance Track 与 CEDV 相比、哪一个更好?
- 阻抗跟踪是否需要校准/培训?
- 将固件调整为特定应用有多困难?
- 也就是说、只是调整参数还是需要更多编码?
- 评估板上使用的固件是否与用于生产的固件相同?
提前感谢您提供的所有信息
最好
费德里科