This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:Vout 随负载电流增大

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185854/lm7705-vout-increases-with-load-current

器件型号:LM7705

大家好、我们在其中一个应用板中使用 LM7705来生成负电压。 我们注意到 Vout 随负载增大。 这就是我们得到的结果。  

0mA 负载: Vout =-0.238V
1mA 负载: Vout =-0.528V  
10mA 负载: Vout =-0.682V  
20mA 负载: Vout =-0.751V  

电路板布局基于数据表第19页上的建议。 一个不同之处在于、我们在引脚5和引脚7之间具有1206 CRES 以减少寄生效应。 Vout 轨道位于 CRES 电容器术语之间。 VOUT 是从 Vout 电容器(C5)的(+)端测量到电路板 GND (C6 GND)。

如数据表所示、我们预计 Vout 将在-200mV 范围内。 LM7705由5V 稳压器供电。 CFLY = 4.7uF、CRES=4.7uF。 我们尝试增加 CRES = 20uF、以匹配数据表、但我们仍然观察到 Vout 与负载的增加与原始4.7uF CRES 相同。

输出电压是干净和稳定的、并且没有振荡。 只是我们不了解电压的这种增加。 您是否能够帮助我们找出此问题的可能原因?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您与我们联系。

    原理图和 PCB 看起来不错。 因此、我不清楚在更高的负载电流下导致未稳压 Vout 的原因。 为了更好地理解这个问题、我需要您的帮助来提供如下所示的波形。

    0mA 和10mA 负载下的 VIN、VCRES 和 VOUT 波形
    2.暂时删除 FB5。 在0mA 和10mA 负载下重新测量 Vin、VCRES 和 VOUT 波形(在 C5上连接一个临时 Rload)

    顺便说一下、问题是否与多个电路板一致? 如果未调节的输出电压一致、您是否尝试更改 IC?

    此致、

    Excel R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、  

    我感谢您的快速回答。  您可以关闭此 TT。 这不是 LM7705的问题、而是我末端的一个愚蠢连接错误 这之前已使用多个 IC 进行过验证、并且行为相同。 在今天进一步研究这一点之后 、我意识到我们的设置 无意中从 Vout 吸收电流、而不是将该电流提供给它。 在进行必要的更正后、我现在看到了我们设置上的预期行为、我可以确认 LM7705调节良好。  

    感谢你的帮助。  

    此致、  

    Christian