大家好、我们在其中一个应用板中使用 LM7705来生成负电压。 我们注意到 Vout 随负载增大。 这就是我们得到的结果。
0mA 负载: Vout =-0.238V
1mA 负载: Vout =-0.528V
10mA 负载: Vout =-0.682V
20mA 负载: Vout =-0.751V
电路板布局基于数据表第19页上的建议。 一个不同之处在于、我们在引脚5和引脚7之间具有1206 CRES 以减少寄生效应。 Vout 轨道位于 CRES 电容器术语之间。 VOUT 是从 Vout 电容器(C5)的(+)端测量到电路板 GND (C6 GND)。
如数据表所示、我们预计 Vout 将在-200mV 范围内。 LM7705由5V 稳压器供电。 CFLY = 4.7uF、CRES=4.7uF。 我们尝试增加 CRES = 20uF、以匹配数据表、但我们仍然观察到 Vout 与负载的增加与原始4.7uF CRES 相同。
输出电压是干净和稳定的、并且没有振荡。 只是我们不了解电压的这种增加。 您是否能够帮助我们找出此问题的可能原因?
谢谢你。