This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:12V 侧是否能够修改24V?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708602/lm5170evm-bidir-is-12v-side-able-to-modify-24v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

您好!

我认为 LM5170EVM-BDIR 能够从12V 变为24V。 以下条件是否没有问题?

24V 侧:24V 12.5A

48V 侧:48V 6.3A

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以正常工作。 您只需打开 OVPB 设置即可实现24V 工作电压。 该 EVM 在 LV 端口上设置为大约20V OVP 保护。 您还需要将 R78降低至2.4k Ω 以获得24V 电压、并将 R77更改为2.1k 以获得48V 电压。