请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 您好!
我认为 LM5170EVM-BDIR 能够从12V 变为24V。 以下条件是否没有问题?
24V 侧:24V 12.5A
48V 侧:48V 6.3A
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为 LM5170EVM-BDIR 能够从12V 变为24V。 以下条件是否没有问题?
24V 侧:24V 12.5A
48V 侧:48V 6.3A
此致、
渡边俊弘