请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A7001 主题中讨论的其他器件: TPS7A83A
大家好、团队成员
我的通信客户在其 BBU 产品中使用 TPA7A7001。 在一个系统板中、客户使用 TPA7A7001将12V 转换为3.3V、并为 MCU 和 RS-232模块供电。 RS-232模块连接 PC 和 MCU、因此终端客户可以从 PC 配置系统。
如果没有12V 电压并且 RS-232模块连接到 PC 和系统板、则 TPA7A7001的 OUT 引脚上的电压大约为-0.2V。
如果 RS-232模块先连接到系统、然后施加12V 输入、则 TPS7A7001无法启动(OUT 引脚保持接近0)。
如果先施加12V 输入、然后 将 RS-232模块连接到系统、则 TPA7A7001可以输出3.3V 电压、整个系统工作正常。
是否有任何解决方案可以使 TPA7A7001以输出引脚上的-0.2V 偏置进行正确启动?
2.如果 TPS7A7001不支持该功能。 是否有任何其他器件可以支持它?
3.根据数据表,建议的前馈电容为0~100nF。 您认为100nF 太大了吗? 前馈电容通常应为 pF 级。
4.根据数据表,反馈电阻器 R2应为27k Ω~ 33k Ω。 如果客户使用 R1 = 22k、R2 = 3.9k、会发生什么情况?
谢谢
Kevin