This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:OUT 引脚上负电压偏置的启动问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708407/tps7a7001-start-up-issue-with-negative-voltage-bias-on-out-pin

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

大家好、团队成员

我的通信客户在其 BBU 产品中使用 TPA7A7001。 在一个系统板中、客户使用 TPA7A7001将12V 转换为3.3V、并为 MCU 和 RS-232模块供电。 RS-232模块连接 PC 和 MCU、因此终端客户可以从 PC 配置系统。

如果没有12V 电压并且 RS-232模块连接到 PC 和系统板、则 TPA7A7001的 OUT 引脚上的电压大约为-0.2V。

如果 RS-232模块先连接到系统、然后施加12V 输入、则 TPS7A7001无法启动(OUT 引脚保持接近0)。

如果先施加12V 输入、然后 将 RS-232模块连接到系统、则 TPA7A7001可以输出3.3V 电压、整个系统工作正常。

是否有任何解决方案可以使 TPA7A7001以输出引脚上的-0.2V 偏置进行正确启动?

2.如果 TPS7A7001不支持该功能。 是否有任何其他器件可以支持它?

3.根据数据表,建议的前馈电容为0~100nF。 您认为100nF 太大了吗?   前馈电容通常应为 pF 级。

4.根据数据表,反馈电阻器 R2应为27k Ω~ 33k Ω。 如果客户使用 R1 = 22k、R2 = 3.9k、会发生什么情况?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在多个正 LDO 上、如果在启用 LDO 之前输出偏置为负、则电流限制将阻止 LDO 启动。 您可以实施一些应用权变措施、以便仍使用该器件。 最有效的方法是在负电源轨之前启用 LDO、以防止负偏置;但是、将外部电阻器从 OUT 放置到 GND 有助于防止输出电源轨被拉为负电压。

    如果无法实现权变措施、请考虑 TPS7A83A、它能够从负偏置启动。

    100nF 是可与 TPS7A7001搭配使用的最大前馈电容器。 较小的前馈电容器是可以接受的。 如果输出电容大于47uF、则必须使用至少220pF 的前馈电容器。

    TPS7A7001的设计、特性和测试针对27k 和33k 之间的 R2值进行了测试。如果使用3.9k 等超出此范围的 R2电阻器、则数据表中描述的性能可能在您的应用中满足、也可能不满足。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan

    感谢您的详细回复。
    如果 R2电阻为3.9k Ω、将影响哪个性能/规格?

    谢谢
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    听起来像是闩锁。 我会尝试从输出到0V 的反向3A 肖特基二极管。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果 R2不在27k 至33k 的指定范围内、则可能不符合数据表中所示的精度规格。

    非常尊重、
    Ryan