Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TLV716P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A05、 TLV716P大家好、
谢谢!
IQ 和封装
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Eggsy、您好!
我建议查看我们的 TPS7A05、它还采用1x1mm 封装。 查看这两个数据表、可以看到两个器件的额定 Iq 都是从最小0.6uA 开始计算的。 但是、我们的 TPS7A05似乎具有更高的 PSRR 和更低的压降额定值。
| GPN | XC6504 | TPS7A05 |
| AEC Q100标准 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 固定输出 | 固定输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.15 | 0.2. |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5. | 5.5. |
| 输入电压(最小值)(V) | 1.4. | 1.4. |
| 输出电压(最大值)(V) | 5. | 3.3. |
| 输出电压(最小值)(V) | 1 | 0.8. |
| 固定输出选项(V) | 1.1至5. | 0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、 2.5、2.85、3.3 |
| 使能 | 是的 | 是的 |
| 电源正常 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 5. | 15.4 |
| 噪声(uVrms) | 不适用 | 227 |
| 精度(%) | 1 | 1.5 |
| VDO (典型值)(mV) | 260 | 204. |
| Iq (最小值)(uA) | 0.6. | 0.6. |