This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有较小 IQ 和封装的 LDO。

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TLV716P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708265/ldo-with-smaller-iq-and-packages

主题中讨论的其他器件:TPS7A05TLV716P

大家好、

 

      您能帮我找到与XC6504竞争的 TI LDO 吗?  客户关心 IQ 和封装。 我看到 XC6504 IQ 和封装都很小,IQ=0.6ua,封装1X1 mm。
谢谢!

IQ 和封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我建议查看我们的 TPS7A05、它还采用1x1mm 封装。 查看这两个数据表、可以看到两个器件的额定 Iq 都是从最小0.6uA 开始计算的。  但是、我们的 TPS7A05似乎具有更高的 PSRR 和更低的压降额定值。  

    GPN XC6504 TPS7A05
    AEC Q100标准  否
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.2.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 1.4.
    输出电压(最大值)(V) 5. 3.3.
    输出电压(最小值)(V) 1 0.8.
    固定输出选项(V) 1.1至5. 0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、 2.5、2.85、3.3
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 5. 15.4
    噪声(uVrms) 不适用 227
    精度(%) 1 1.5
    VDO (典型值)(mV) 260 204.
    Iq (最小值)(uA) 0.6. 0.6.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

       感谢您的帮助! 客户反馈、他们希望尝试。

         另一个问题是、如果客户更喜欢在其电路板中使用两个 LDO 以及具有低 IQ 和小型封装的双通道 LDO、则客户会希望使用这两个 LDO。

        我们是否有具有低 IQ 和小型封装的双通道 LDO?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    TLV716P 是一款采用1.2 x 1.2 mm 封装的出色双路 LDO、但 Iq 为50uA。 这对您的客户来说是否仍然足够好?