This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218EVM GUI

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI, USB2ANY, TPS6521815, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180411/tps65218-tps65218evm-gui

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:IPG-UIUSB2ANY

大家好、


请告诉我 TPS65218EVM 的 GUI。
我尝试使用 IPGUI 进行连接、但无法连接。
您是否知道无法连接的原因?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    您圈出的 GUI 部分是服务器地址。 GUI 会自动填充默认名称、并用于与计算机建立连接。 当我在计算机上打开 IPG-UI 时、我会自动连接。 我最想的是、您的计算机上可能有一些东西、例如防火墙、从而阻止了连接。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    很抱歉耽误你的回答。
    感谢你的答复。
    客户报告说他们能够连接。
    感谢您的支持。

    已收到其他客户联系。
    我正在使用 USB2ANY 进行连接、但 USB2ANY 不输出3.3V 电压。
    此外、客户告知我其他引脚也是低电平(GND 电平)。
    您是否知道原因是什么?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    很高兴听到客户现在能够连接到 GUI。 请参阅我在下面对新客户问题的评论。  

    在 IPG-UI 中打开项目之前、USB2ANY 不会输出3.3V 电压。 此时、应在引脚 J4-6上观察到3.3V 电压、如 USB2ANY 用户指南中所定义、链接如下: USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com。  此外、当在 GUI 中打开一个项目时、SDA 和 SCL (J4-1和 J4-2)应该被拉至高电平(大约3.3V)。 所有其它引脚应该为低电平(GND 电平)。  

    在尝试测量 USB2ANY 的输出之前、请通过在 GUI 中选择适当的器件来帮助确认客户正在打开项目。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、


    感谢您的支持。

    我联系了客户以了解您的支持。
    我有客户反馈并了解 EVM 的状态。

    IPG-UI 选择 TPS65218-1.2。
    但是、为了评估 TPS6521815、EVM 上的 TPS65218D0已更改为 TPS6521815。

    在这种情况下、我应该选择哪种器件?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    "TPS65218-1.2"是 IPG-UI 中用于评估 TPS65218xx 系列中任何器件的正确器件。 因此、请建议客户使用 TPS65218-1.2评估 TPS6521815。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答。

    我很高兴在评估 TPS6521815时使用 TPS65218-1.2。

    但是、客户选择 TPS65218-1.2、并说他无法成功连接、并且 USB2ANY 没有输出。
    有什么想法、原因是什么?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    了解客户尝试连接时看到的内容将会很有帮助。 下面我举例说明了在未连接 USB2ANY 时尝试从 EVM 读取所有寄存器后 GUI 的外观。 请让客户提供他们在 GUI 上看到的内容的类似截图  

    如果 GUI 无法识别 USB2ANY 已连接、则 USB2ANY 适配器可能需要更新其固件。 这可以通过 USB2ANY Explorer 软件来完成、该软件可从 TI.com 上的 USB2ANY 产品页面下载。  

    此处链接 USB2ANY 产品页面: USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com 

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答。  很抱歉耽误你的回答。
    我收到了客户提供的当前寄存器设置的捕获。
    在此处展开信息。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    感谢您的参与。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 请预计在2023年1月4日之前答复会有延误。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    感谢您的耐心等待。 根据 GUI 的屏幕截图、USB2ANY 似乎工作正常。 GUI 指示它已连接并成功从 IC 读取寄存器值。  

    通过 GUI 指示硬件连接后、TPS65218EVM 上 JP4的引脚3处应存在来自 USB2ANY 的3.3V 电源。 请让客户在此时进行测量以进行确认。  

    客户在 EVM 上观察到哪些行为、以得出他们没有连接到 GUI 的结论?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    非常感谢您的回答。
    我已联系我的客户。 当我听到他们的反馈时、我会与您联系。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    感谢您的更新、我正在等待您的回复。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的支持。
    客户已联系我提供检查结果。

    在 GUI 上、它似乎连接正确。
    但是、客户认为它未连接、因为没有向 JP4提供电压。
    此外、当按下执行 I2C 读取/写入的按钮时、似乎没有来自 I2C 的输出。
    是否有其他原因导致无法连接?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    奇怪的是、客户的 USB2ANY 未在 JP4引脚"V3p3"上显示预期的3.3V 电源。  请让客户使用我们的 USB2ANY Explorer 软件来验证 USB2ANY 是否为正确的固件版本并被客户计算机识别。 该工具还可用于强制打开 USB2ANY 适配器的3.3V 输出。  

    "USB2ANY Explorer software"工具可从订购和开发部分下的 USB2ANY 产品页面下载。 链接地址: https://www.ti.com/tool/USB2ANY 

    下图是成功连接 USB2ANY 时的工具。 请让客户共享一个类似的图像以帮助进行调试。  

    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180411/tps65218-tps65218evm-gui/4466631 #446631"]此外,按下执行 I2C 读取/写入的按钮时,I2C 似乎没有输出。

    请详细说明这一点。 上面客户提供的 IPG-UI 的捕获显示 GUI 正在从 PMIC 读取寄存器值。 客户提供了哪些证据表明 I2C 读取/写入无法正常工作?  

    此致、

    Garrett