主题中讨论的其他器件:IPG-UI、 USB2ANY、
大家好、
请告诉我 TPS65218EVM 的 GUI。
我尝试使用 IPGUI 进行连接、但无法连接。
您是否知道无法连接的原因?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请告诉我 TPS65218EVM 的 GUI。
我尝试使用 IPGUI 进行连接、但无法连接。
您是否知道无法连接的原因?
此致、
石田山
Ishiwata、您好!
很高兴听到客户现在能够连接到 GUI。 请参阅我在下面对新客户问题的评论。
在 IPG-UI 中打开项目之前、USB2ANY 不会输出3.3V 电压。 此时、应在引脚 J4-6上观察到3.3V 电压、如 USB2ANY 用户指南中所定义、链接如下: USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com。 此外、当在 GUI 中打开一个项目时、SDA 和 SCL (J4-1和 J4-2)应该被拉至高电平(大约3.3V)。 所有其它引脚应该为低电平(GND 电平)。
在尝试测量 USB2ANY 的输出之前、请通过在 GUI 中选择适当的器件来帮助确认客户正在打开项目。
此致、
Garrett
Ishiwata、您好!
了解客户尝试连接时看到的内容将会很有帮助。 下面我举例说明了在未连接 USB2ANY 时尝试从 EVM 读取所有寄存器后 GUI 的外观。 请让客户提供他们在 GUI 上看到的内容的类似截图
如果 GUI 无法识别 USB2ANY 已连接、则 USB2ANY 适配器可能需要更新其固件。 这可以通过 USB2ANY Explorer 软件来完成、该软件可从 TI.com 上的 USB2ANY 产品页面下载。
此处链接 USB2ANY 产品页面: USB2ANY 评估板|德州仪器 TI.com
此致、
Garrett
Ishiwata、您好!
感谢您的耐心等待。 根据 GUI 的屏幕截图、USB2ANY 似乎工作正常。 GUI 指示它已连接并成功从 IC 读取寄存器值。
通过 GUI 指示硬件连接后、TPS65218EVM 上 JP4的引脚3处应存在来自 USB2ANY 的3.3V 电源。 请让客户在此时进行测量以进行确认。
客户在 EVM 上观察到哪些行为、以得出他们没有连接到 GUI 的结论?
此致、
Garrett
Ishiwata、您好!
奇怪的是、客户的 USB2ANY 未在 JP4引脚"V3p3"上显示预期的3.3V 电源。 请让客户使用我们的 USB2ANY Explorer 软件来验证 USB2ANY 是否为正确的固件版本并被客户计算机识别。 该工具还可用于强制打开 USB2ANY 适配器的3.3V 输出。
"USB2ANY Explorer software"工具可从订购和开发部分下的 USB2ANY 产品页面下载。 链接地址: https://www.ti.com/tool/USB2ANY
下图是成功连接 USB2ANY 时的工具。 请让客户共享一个类似的图像以帮助进行调试。
[引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180411/tps65218-tps65218evm-gui/4466631 #446631"]此外,按下执行 I2C 读取/写入的按钮时,I2C 似乎没有输出。请详细说明这一点。 上面客户提供的 IPG-UI 的捕获显示 GUI 正在从 PMIC 读取寄存器值。 客户提供了哪些证据表明 I2C 读取/写入无法正常工作?
此致、
Garrett