Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP9018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700 主题中讨论的其他器件: PMP9018
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我对 UCC28700/701/702/703数据表的 P.10中的公式有几个问题。
1) 1) 我正在使用220uA 的 Ivsl (run)、这是正确的吗?
2) 2) 我将4.05用于 Vvsr、这是正确的吗?
3) 3) 对于 NAS、我将辅助匝数除以次级匝数、这是正确的吗?
4) 4) 我正在设计24V 输出、Vocv 24吗?
非常感谢!