This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:无栅极信号

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708401/ucc24610-no-gate-signal

器件型号:UCC24610

尊敬的所有人:

我们面临的问题是 IC 没有栅极驱动信号。

这是我们的 LLC 转换器的同步整流原理图。  

输出电压为4.9伏、同步为悬空、EN/TOFF 为2.5V

以下是示波器的屏幕截图:
通道1电流通过 Rect_UPPER
CH2栅极电压(栅极引脚5)
Rect_UPPER 上的 CH3电压(VD PIN8)

谢谢、致以诚挚的问候

Eyke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyke、

    当 FET 的漏极比接地低80mV 至220mV 时、栅极驱动应激活。 您的接地电压比接地电压低超过300mV。 我想知道 UCC24610上是否有足够的 VCC 电压来打开 IC。

    VCC UVLO 导通额定电压介于4.15V 和4.65V 之间。 为了确保每个器件都导通、栅极驱动器开始开关前、此电压在导通时的电压需要大于4.65V。

    我认为器件未导通、因为 VCC 不够高、无法满足 UVLO 导通阈值。 您是否也可以使用 VCC 电压重新获取这些波形、只需再次进行检查?

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速回复。

    请求的波形:

    通道1电流通过 Rect_UPPER
    CH2栅极电压(栅极引脚5)
    CH3电源电压(VCC 引脚4)
    Rect_UPPER 上的 CH4电压(VD PIN8)

    电压在4.9V 时非常稳定。 两个同步整流器 IC 的行为相同。

    如果 IC 处于 UVLO 状态、据我了解、使能引脚将接地。 但是、我们测量的电压为2.5V、这与10uA 和249kOhm 电阻器匹配。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Eyke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyke、

    感谢您采用波形、看起来在5V 时有大量 VCC。  以下可能是问题所在。

    1. 最小关断时间电阻 R11可能不是正确的值。
      1. 对于 R11、249k 时、I 计算出典型关断时间为1.93us。  这对于应用来说应该是正常的、因为您的关闭时间大约为3 us、由您的波形显示。
      2. 我查看了数据表、如果 R11 REN/TOFF < 70K 欧姆、器件将处于睡眠模式。 (第21页、底部段落)
        1. 如果交换了 R10和 R11、这将使 REN/TOFF = 33k 欧姆、并且器件将处于睡眠模式且不会启动。
          1. 您能否仔细检查这些值以确保它们正确。
    2. IC 可能会损坏。
      1. 尝试另一个 IC。

    此致、

    Mike