请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24610 尊敬的所有人:
我们面临的问题是 IC 没有栅极驱动信号。
输出电压为4.9伏、同步为悬空、EN/TOFF 为2.5V
以下是示波器的屏幕截图:
通道1电流通过 Rect_UPPER
CH2栅极电压(栅极引脚5)
Rect_UPPER 上的 CH3电压(VD PIN8)
谢谢、致以诚挚的问候
Eyke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eyke、
感谢您采用波形、看起来在5V 时有大量 VCC。 以下可能是问题所在。
此致、
Mike