This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:查找符合 ISO 7637标准的器件

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183-Q1, LM5160-Q1, LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186113/lm5160-q1-find-device-to-meet-the-iso-7637-standards

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25183-Q1LM25183

您好、先生、

我的客户正在寻找符合 ISO 7637标准的隔离电源器件、并且电源规格 V-in 为9~36V、V-out 为12V、I-out 为2A。
他们找到了这些器件 LM5160-Q1和 LM25183-Q1。
哪一个是推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要在输入和输出之间进行隔离、则需要使用 LM25183。

    谢谢