Other Parts Discussed in Thread: LM25183-Q1, LM5160-Q1, LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25183-Q1、 LM25183
您好、先生、
我的客户正在寻找符合 ISO 7637标准的隔离电源器件、并且电源规格 V-in 为9~36V、V-out 为12V、I-out 为2A。
他们找到了这些器件 LM5160-Q1和 LM25183-Q1。
哪一个是推荐的解决方案?