请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22998 主题中讨论的其他器件:TPS22997、
各位专家:
我正在考虑在设计中使用 TPS22998、但低 TSD (最小130C)可能会对我的设计造成问题。 TPS22997似乎具有更好的 TSD (最小150C)、但封装并不完全兼容。
但是、如果我不使用 TPS22997的 PG 特性、我可能会使这两个组件在相同的封装中工作。 下图是否支持 TPS22997或 TPS22998?

如果引脚6未连接、TPS229998的50 Ω 放电路径是否仍然工作? TPS229998的电流容量是否仍为10A、并且仅连接2个输出引脚、这与 TPS22997中的情况相同?
此致、
Rob