This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:采用 TPS22997的双封装?

Guru**** 2506205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997, TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185732/tps22998-dual-footprint-with-tps22997

器件型号:TPS22998
主题中讨论的其他器件:TPS22997

各位专家:

我正在考虑在设计中使用 TPS22998、但低 TSD (最小130C)可能会对我的设计造成问题。  TPS22997似乎具有更好的 TSD (最小150C)、但封装并不完全兼容。

但是、如果我不使用 TPS22997的 PG 特性、我可能会使这两个组件在相同的封装中工作。  下图是否支持 TPS22997或 TPS22998?

如果引脚6未连接、TPS229998的50 Ω 放电路径是否仍然工作?  TPS229998的电流容量是否仍为10A、并且仅连接2个输出引脚、这与 TPS22997中的情况相同?

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    是的、可以这样做、并且 QOD 仍可在 TPS22998上工作。 该器件将具有相同的电气特性和大致相同的热性能。  

    此致、

    Kalin Burnside