This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:如何扩展 TPS63020的工作电压范围。

Guru**** 2810805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706923/tps63020-how-to-extend-tps63020-working-voltage-range

器件型号:TPS63020

如果我使用外部电压电源 VINA。 VIN 是否可以在更低的电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyrael、

    预期的输入电压范围是多少?

    一般情况下:
    VIN 和 VINA 之间有一个电阻器、可用于为 VINA 构建 RC 低通滤波器。
    VINA 上的典型电容应为0.1uF、但不高于0.22uF。 请参阅数据表第14页的第8.2.2.4.3节旁路电容器。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Julian

    我希望直流/直流启动后输入电压可以达到1.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrael、

    请查看 TPS63805 以了解低至1.5V 的输入电压。

    此致、
    Brigitte