请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 在 VC1连接到 VC2的情况下、此配置似乎只能处理高达5V 的电压。 第7.3节中的数据表显示 VIN (VC1)= VSS 至 VSS+5V。
我尝试使用2S1P 4.2V/节电池进行这种设置。 它是一个没有电池平衡端子的外部电池。
Bat 引脚电压和 PACK 引脚电压读数正确、然而 、当电池组电压达到>6V 时、电压测量值(寄存器0x08/0x09)变为零。
有什么想法?