This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:2节电池、无平衡连接器配置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708044/bq28z610-2s-battery-with-no-balance-connector-config

器件型号:BQ28Z610

在 VC1连接到 VC2的情况下、此配置似乎只能处理高达5V 的电压。  第7.3节中的数据表显示 VIN (VC1)= VSS 至 VSS+5V。

我尝试使用2S1P 4.2V/节电池进行这种设置。  它是一个没有电池平衡端子的外部电池。

Bat 引脚电压和 PACK 引脚电压读数正确、然而 、当电池组电压达到>6V 时、电压测量值(寄存器0x08/0x09)变为零。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它仅可扩展至6V。 我必须向硬件工程师确认这一点。 请允许我一周时间来了解。