主题中讨论的其他器件: TPS3839
我继承了别人的电池充电器设计、正在进行评估。 设计应用没有实际访问 I2C 总线以设置器件。 我希望该器件能够按如下方式运行:
1) 1)通过一组可充电锂离子电池为负载供电。
2) 2)接受来自 USB 电源的输入、以便为可充电锂离子电池组充电。 希望电池充电电流为2A、这似乎是默认值。 此外、来自 VBUS 的输入电流限制(我认为 VBUS 是为电池充电的电源)似乎是由 ILIM 和接地之间的电阻决定的、因为这是 ENILIM 的默认状态。
根据我到目前为止学到的知识、似乎我的简单应用不需要使用 I2C 总线。 是这样吗?
我还想知道原始设计人员在选择此器件时是否超出了指定范围、也就是说、我想知道在同一应用中是否可以使用具有更少支持组件的更简单的器件。 实际上、当我查看原理图时、它已经非常简单了、但我认为问起来没有任何问题。