This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:使用此器件是否需要 I2C 总线?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704475/bq25895-is-an-i2c-buss-required-to-use-this-part

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TPS3839

我继承了别人的电池充电器设计、正在进行评估。  设计应用没有实际访问 I2C 总线以设置器件。  我希望该器件能够按如下方式运行:

1) 1)通过一组可充电锂离子电池为负载供电。   

2) 2)接受来自 USB 电源的输入、以便为可充电锂离子电池组充电。  希望电池充电电流为2A、这似乎是默认值。  此外、来自 VBUS 的输入电流限制(我认为 VBUS 是为电池充电的电源)似乎是由 ILIM 和接地之间的电阻决定的、因为这是 ENILIM 的默认状态。   

根据我到目前为止学到的知识、似乎我的简单应用不需要使用 I2C 总线。  是这样吗?   

我还想知道原始设计人员在选择此器件时是否超出了指定范围、也就是说、我想知道在同一应用中是否可以使用具有更少支持组件的更简单的器件。  实际上、当我查看原理图时、它已经非常简单了、但我认为问起来没有任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    关于第1条,是的。  当 没有 VBUS 时、bq25895会自动进入 OTG 模式并为连接在 PMID 上的负载供电(在短暂延迟后)。

    关于第2条,是的。  假设 ILIM 引脚电阻器和 D+/D-引脚均配置为允许足够的输入电流、bq25895将自动开始充电、充电电流高达2A。  如果 检测到 SDP 端口、D+/D-引脚可将输入电流设置为500mA。

    无需 I2C 总线、但可轻松修改充电器的内部寄存器设置和监控状态。

    TI 没有可在充电模式和 OTG 升压模式之间自动切换的更简单的充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。  我对 bq25895有疑问。  此应用程序将无法访问 I2C 总线。  ILIM 引脚能否配置芯片以限制输入电流、从而限制输送到电池的电流进行充电?  我想我真正要做的是限制输入电流、这样我就不会对 USB 电源进行负载、并允许尽可能多的电流为电池充电。  LIKLEY 希望将提供给 VBUS 的输入电流限制为1或1.5A。  在 ILIM 引脚(引脚10)上选择正确的电阻器是否简单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    是的、ILIM 引脚限制输入电流、此电流与输出电流 SYS 和 BAT 成正比。  如果您没有 SYS 负载、那么关系就是效率=(VBAT*IBAT)/(VBUS*IBUS)、其中 IBUS 被钳位到 ILIM 电阻器设置。  该充电器还具有 VINDPM 功能和 ICO 功能、可防止充电器损坏其输入源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  我还有一个关于 OTG 引脚的问题。  我收集到、如果我拉低该电平、它将禁用升压稳压器。  我是否正确地假设这将导致 PMID 上的输出被禁用、以及禁用 SW 上的开关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OTG 引脚被拉低、则转换器被禁用、但仍有一条通过电感器从 BAT 到 SYS 的路径、然后是 Q2的二极管 到 PMID 的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这次不关注您的回答。  当我查看数据表第14页上的功能方框图时、我没有看到从 BAT 到 SYS 的路径。  BATFET 的符号没有并联二极管(我假设是 JFET?)。  BATFET 完全关闭时、似乎会将 BAT 与其他节点隔离。  我假设在没有 VBUS 输入的情况下、最大5uA 进入 BAT 的电流支持这种隔离。  请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 BATFET 视为两个 FET、使体二极管彼此指向。 在 HiZ 模式下、当不存在 VBUS 且 OTG 未启用时、两个 FET 都打开。 如果主机向寄存器写入以关闭 BATFET、则没有 SYS 的路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在以下应用中使用 BQ25895。  我正在设计由锂离子电池供电的可再充电灯。  我希望灯能够接受 USB 输入来为电池充电。  当没有 USB 源时、我希望电池单元的灯熄灭。  我希望能够从电池向 USB 设备供电。  BQ25895似乎可以简化这些任务。   最可能的用途是脱离电池运行、而不是脱离 USB 运行。   我不关心的一点是、Vbatt (DPL)可以低至2.15V。  用户更希望此阈值更接近3V。  我希望使用 MCU 检测 VBAT 并向 BQ25895提供适当的命令、以移除电池的所有负载。  我需要电池的待机需求为50uA 或更低。  它基于我正在读取的内容、如果不使用 I2C 总线接口、可能无法读取。  此应用程序无法使用该接口。  我可以按照我的预期方式使用 BQ25895吗?如果不是、您可以为此应用推荐不同的 IC 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否通过 CE 引脚控制到 BAT 引脚的连接?  我想/希望如果我拉高该电平、BATFET 将被禁用、并且我只能与我的电池建立高阻抗连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 /CE 仅禁用从 SYS 到 BAT 的电流。 当/CE 为高电平时、从 BAT 到 SYS 的电流仍然被启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望在以下应用中使用 BQ25895。 我正在设计由锂离子电池供电的可再充电灯。 我希望灯能够接受 USB 输入来为电池充电。 当没有 USB 源时、我希望电池单元的灯熄灭。 我希望能够从电池向 USB 设备供电。 BQ25895似乎可以简化这些任务。 最可能的用途是脱离电池运行、而不是脱离 USB 运行。 我不关心的一点是、Vbatt (DPL)可以低至2.15V。 用户更希望此阈值更接近3V。 我希望使用 MCU 检测 VBAT 并向 BQ25895提供适当的命令、以移除电池的所有负载。 我需要电池的待机需求为50uA 或更低。 它基于我正在读取的内容、如果不使用 I2C 总线接口、可能无法读取。 此应用程序无法使用该接口。 我可以按照我的预期方式使用 BQ25895吗?如果不是、您可以为此应用推荐不同的 IC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在充电和高阻态模式下、VBATT (DPL)的最小电压为2.15V、但电池的内部保护器通常在2.6V-2.9V 范围内打开。 在 OTG 模式下、当 OTG 停止时、V (OTG_BAT)= 2.6V 至2.9V。 bq25895是我们唯一一款能够自动进入 OTG 模式并在移除 VBUS (假设 OTG 引脚为高电平)时为其 PMID 引脚而不是 VBUS 供电的充电器。

    我们的所有充电器都需要 I2C 命令来断开 BAT 与 SYS 的连接(即、如果它们具有此功能、则关闭 Q4 BATFET)。 但是、您可以在 BAT 引脚和电池之间添加一个外部低 Rdson PMOS、当 TPS3839监控电路等告知电池断开与 BAT 的连接时(在您使用另一个成本极低的 NFET 对其低电平有效复位进行反相后)。 您将需要使用 VBUS 信号对监控器输出进行与运算、以便在 VBUS 被用于充电时 PMOS 重新打开。