This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:讨论充电终止

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708374/bq24650-charge-termination-discussion

器件型号:BQ24650

您好!  

我想知道启用和禁用充电终止之间的区别是什么。  

我想确认这是否与我在下面的理解一致:  

使能: 电池达到终止电压后、充电电流变为0、充电电流在满足数据表中提到的条件时恢复。

禁用:当电池充满或几乎充满时、充电器始终处于 CV 模式、充电器永远不会停止开关

总结可能是:启用端接将有助于提高运行效率、减少长时间 CV 操作下的开关损耗。

请帮助您评论选择终止是否存在其他差异或考虑因素。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。
    禁用充电终止意味着、充电器不会进入终止阶段并在电流达到 Iprech 和 Iterm 阈值时切断电流、而是会保持快速充电电压调节阶段(CV 模式)、并且电流将继续逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐降低。 充电器将保持 CV 模式、并且 不会停止开关、除非电池电压超过充电电压限值。
     
    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品