This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:在3300 mAh 12.8V LiFeP 的学习周期中无法达到更新状态=0x05) 4.

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706211/bq34z100evm-cannot-reach-update-status-0x05-in-learning-cycle-with-3300-mah-12-8v-lifep-4

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQ34Z100BQ40Z50BQ40Z50-R2

您好!

我正在尝试使用可蒸发的12.8V LiFePO4电池组(3300mAh)评估 BQ34z100EVM (BQ34z100-G1)(找到似乎与电池组模型和参数匹配的 CHEMID)。 链接:  

我首先从放电到端接电压。 保护电路似乎在9~9.5V 之间切断、因此我在~0.2C (每节电池2500mV)下放电至10V 电池组电压、以留出一些余量。 之后、我发送 IT_ENABLE 命令并等待 OCVTAKEN=1。 使用的充电器是 bq24773EVM、充电器由 MSP430关闭、一旦 FC 位转换为1、MSP430就会关闭充电器。 我以~0.2C 的速度记录了充电结果、并尝试在"20180703-first-chg.csv"中放松(在随附的 zip 文件中)。 此文件中 BQ34z100-G1的相关字段为- Flags (十六进制)、CtrlST (十六进制控制状态)、 Vactual_mV (电压)、Iactual_mA (电流)

电池组处于 FC=1状态几天、更新状态不会转换为0x05。 由于 SOC 最终复位为0、因此似乎已超时。

我一直在浏览可用的文档和论坛帖子、无法确定配置或收费配置文件有什么问题。

我在充电之前(20180703b4chg)和充电后(20180703fterchg)包含了 RAM 和闪存的日志。

从数据中可以看出学习周期失败的原因吗?是否可以提出任何建议以实现成功的学习周期?

谢谢、

Justin

e2e.ti.com/.../20180703b4chg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    在充电后的静置期间、当电池的 dV/dt 小于4uV/s 时、该器件将获取 OCV 读数 在满足此条件之前、器件不会进行 Qmax 更新。 Qmax 更新完成后、状态应转换为0x05。

    是否有任何可能会在您的设置中增加电压读数的噪声的东西? 状态转换只需大约2小时即可完成。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您对此问题的帮助。 这也是我的预期、但在20180703afterfirstchg.log 查看随附的 zip 文件中、我可以看到、在 DateTime=2018-07-04 10:45:08和 ElapsedTime=68464.328时、电压达到3328mV、并保持该值、直到 SOC 重置为零。 根据用于计算的窗口、似乎比这段时间更早达到了 dV/dt 条件、并且我没有发现电压传感器上存在噪声问题的证据。 这是一个电压图、其中绘制了次级侧的 SOC、以显示何时下降至0。

    是否有任何关于下一步查看位置的想法?

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、此图未显示在上次答复中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    我一直在分析您的日志文件、但尚未发现问题。 我将继续审查这一点、以查找可能会阻止成功读取 OCV 的任何内容。
    请问您为何选择 bq34z100作为此应用、而不是 bq40z50?
    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我没有考虑 bq40z50-R2的主要原因是、我在数据表中找不到具体表明它支持 LiFePO4化学成分的信息、尽管它在参数中出现。 是否可以将其配置为与该化学物质配合使用? 该部件的性能是否更好或更易于集成?

    我不需要硬保护和平衡功能(我考虑的电池组内置了保护过压、欠压、过流等保护功能)、此时我们不会构建电池组、但如果可以在不需要的情况下将其旁路掉、这应该是可以的。

    如果您认为有更适合我的应用的器件、我愿意接受其他电量监测计器件建议。 我有兴趣了解适合我的应用的任何其他监测计、以便我可以比较所有选项。

    高级要求:

    -至少支持锂离子电池和磷酸铁锂电池-镍氢电池等其他化学物质是一个加分项

    -使用 uC 通信接口(I2C、SMBus 或 HDQ)进行电池组侧测量、以获取 SOC、SOH、充电电流、充电电压等...  

    -最多4节电池/~15V

    -高达12Ah (理想情况下为20Ah)

    -不需要硬保护功能和平衡、但如果在保护要求已涵盖的情况下可以绕过具有这些功能的器件、则对其开放。

    同时、希望达到这个问题的最底部、这样我就可以完成对 BQ34z100-G1是否是我的应用的可行选择的评估。

    感谢你的帮助、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我有一些建议可以解决您看到的问题。  

    首先、您能告诉我您选择的 ChemID 吗? 我们需要确保它与您使用的电池匹配。 这可能与问题有关、也可能与问题无关、但对于 Impedance Track 算法而言、成功完成学习周期非常重要。

    我认为充电方法可能是问题的一部分。 现在、您的 FC 设置= 100。 这意味着当充电电压达到指定电压时、将设置 FC 位。 但是、对于 LiFePO4电池、此时电池尚未充满电(可能已充满60%左右)。 充电应切换至恒压模式以完成充电、而不是关闭充电器。 这可能有助于将 FC 设置更改为'-1'。 这将根据包括锥形电流在内的多种条件设置 FC。

    如果这解决了问题、还需要记住几个事项、以实现成功的学习周期。 LiFePO4电池的稳定时间较长、因此充电后的放松时间可能需要48小时左右。 当 DOD 值开始更新时、您将希望至少看到覆盖范围的90%、以实现良好的学习周期。 因此、在放电之前、您需要在开始放电之前看到一个小于最大可能值10%的 DOD 值、以便能够覆盖值范围的90%。

    关于 bq40z50-R2、我认为这是一款更好的器件、可满足您的需求。 它基于我们最新的硬件和固件平台、因此具有更高的精度和监测算法。 此器件具有卓越的特性和易用性。 如果您需要超过4节串联电池、需要系统侧规、或者必须支持另一种非锂化学物质(PbA、NiMH、NiCd)、bq34z100是合理的。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我编程的 ChemID 为0451 (AAPortable、26650、LiFePO4/碳)。

    感谢您指出 FC 设置问题、我错过了这个问题。 最后一次电荷似乎会逐渐减少电流、但可能不够长。 在达到100% SOC 时、至少有一个先前的尝试会在收尾完成之前设置 FC、这就说明了这一点。 根据您的建议、我将在一周的某个时间尝试另一个周期。

    至于监测计器件、我在 bq40z50-R2上读出了更多内容。 我们的应用使用具有内置保护功能的现成电池组、因此我们只能连接到电池组端子、不能进行单个电池连接(但是、监测计将永久连接到电池组端子)。 如果使用此监测计的方法经过验证、仅连接到4S 堆栈的 PACK+和 PACK-、我会对该器件进行评估。 否则、如果将来可以构建我们自己的软件包或为我们构建定制的软件包、我会记住这一点。

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    如果您在尝试另一个学习周期后发现任何问题、我们可以关闭此主题并打开一个新主题吗?
    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没问题。