主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、 BQ34Z100、 BQ40Z50、 BQ40Z50-R2
您好!
我正在尝试使用可蒸发的12.8V LiFePO4电池组(3300mAh)评估 BQ34z100EVM (BQ34z100-G1)(找到似乎与电池组模型和参数匹配的 CHEMID)。 链接: 
我首先从放电到端接电压。 保护电路似乎在9~9.5V 之间切断、因此我在~0.2C (每节电池2500mV)下放电至10V 电池组电压、以留出一些余量。 之后、我发送 IT_ENABLE 命令并等待 OCVTAKEN=1。 使用的充电器是 bq24773EVM、充电器由 MSP430关闭、一旦 FC 位转换为1、MSP430就会关闭充电器。 我以~0.2C 的速度记录了充电结果、并尝试在"20180703-first-chg.csv"中放松(在随附的 zip 文件中)。 此文件中 BQ34z100-G1的相关字段为- Flags (十六进制)、CtrlST (十六进制控制状态)、 Vactual_mV (电压)、Iactual_mA (电流)
电池组处于 FC=1状态几天、更新状态不会转换为0x05。 由于 SOC 最终复位为0、因此似乎已超时。
我一直在浏览可用的文档和论坛帖子、无法确定配置或收费配置文件有什么问题。
我在充电之前(20180703b4chg)和充电后(20180703fterchg)包含了 RAM 和闪存的日志。
从数据中可以看出学习周期失败的原因吗?是否可以提出任何建议以实现成功的学习周期?
谢谢、
Justin